尊敬的 TI 专家和专家:
我们在这里有许多关于 BQ24090的热考虑的问题。 请耐心等待几分钟。
Q1: RθJA 输入 热信息 和 耗散额定值 有两个不同的值、即71.2°C/W 和52°C/W。 它们之间有什么区别?

Q2:如果我问一个愚蠢的问题,请原谅我,因为下面的陈述 第12.3节 :
"由于锂离子和锂聚合物电池的充电曲线、最大功率耗散通常在
在电池电压处于最低时开始充电周期。 通常在快速充电开始后、电池组
电压会在前2分钟内上升到≉3.4V。 组装的热时间常数通常需要
加热几分钟后、在进行最大功率耗散计算时、3.4V 是一个很好的最低
使用电压。 "
我是否能够理解上述方法如下:因为预充电到快速充电的阈值约为2.6V。 压降为5V-2.6V = 2.4V。 然而、电池从2.6V 充电到3.4V 所需的时间通常在2分钟内。 考虑到热时间常数、我们应该改用5V-3.4V = 1.6V 来计算最大功率耗散、以便进行更精确的评估。 例如、对于270mA 充电电流、我们得到1.6V x 270mA = 0.432W、它乘以 RθJA 会导致温度上升。 如果我错了,请指出。
我们从哪里获得装配体的热时间常数? 请帮助指出。
Q3:有人能解释一下第二部分吗? IBAT 在这里是什么意思?(它类似于接地引脚电流吗?) Vout 和 VBAT 之间有什么关系(我们如何区分它们)?

提前感谢。 非常感谢您的帮助。 如有任何不明确之处、请指出。
此致、
远辰市