This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:原理图验证

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285890/tps543b20-schematics-verification

器件型号:TPS543B20

您好!

请验证原理图并提供反馈:Vin - 5V、Vout - 1.35V。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS543B20RVFT_2D00_1V35.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来不错。 我们建议降低 Cout、如果保持过高、可能会影响环路稳定性。 我计算出了一个大约为1100uF 的值、该值可以防止稳定性丧失。

    此致、

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    请说明您是如何计算 Cout 的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Cesar 使用了位于 https://www.ti.com/tool/download/SLURB00的 TPS543B20的 Excel 计算器工具。该工具可帮助我们 估算系统的环路响应、并确定添加/移除输出电容的优势

    此致、

    布里顿