This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:如何在 PC 设置中设置增益限制

Guru**** 2506525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285988/tas6424eq1evm-how-to-set-gain-limits-in-pc-settings

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6424

我们在公司中使用的是 TAS6424电路板、当我们在 PC 上设置此增益并启动它时、该电路板会恢复到默认值21V。

是否可以通过任何方法更改该增益并使其启动?

如果您能为我们提供帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

      默认设置实际上是值29V。 如果重新启动新设置、则必须从29V 开始、并将其更改为所需值。 恐怕我们无法改变这一点。