请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013B-Q1 您好
使用 BQ51013B-Q1进行客户设计时、请参考以下原理图并帮助检查。
1.引脚5和引脚16对地短路、故障率约为0.1%。
2、 请协助检查原理图设计是否有任何问题。 他们已经尝试在引脚5和16之间串联10Ω 电阻器、但效果不佳。
3、 为了消除可能出现的输入高压脉冲、试了并联 TVS、但效果不是很好。

正在等待您的回复。
谢谢
星形