This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:计算 BSTS 相位路径上的电阻器额定功率

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285769/bq24780s-resistor-power-rating-calculation-on-bsts-phase-path

器件型号:BQ24780S

尊敬的 e2e 支持:

在 EVM 原理图中、我们建议在 BSTS 和相位之间使用6.8 Ω 电阻器(R19)。

是否对其功率耗散进行了粗略计算? 我们可以使用1/16W 0604电阻器吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们联系!

    在 EVM 上、所有电阻器的额定功率至少为0.1W。 对于此设计、1/16W 可能太低。  

    此致、  

    A·克德尔