This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:电感器和其他组件的计算器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285564/lm5168-calculator-for-inductor-and-other-componens

器件型号:LM5168
主题中讨论的其他器件:LM5163

大家好!

我们正在设计电池供电 的电路板、该电路板默认采用非隔离通信和隔离通信操作。 由于我们的电路板面积有限、因此务必要 为隔离式和非隔离式转换器使用具有相同尺寸的 IC。 规格如下所示;

BATT 电压范围:10V 至65V

隔离式/非隔离式输出电压:5V

隔离式/非隔离式输出 电流:标称40mA、最大180mA

对于非隔离式电源、我们计划使用 LM5163、该器件的效率曲线比 LM5168P 更好;对于隔离式转换器、我们将使用 LM5168F、该器件与侧组件的尺寸相同(变压器除外)、与 LM5163一样。 结合这两种方法、我们可以通过在 较小的区域填充/不填充不同的组件来提供可选的隔离/非隔离式通信。  

我的 第一个问题是、在效率和成本方面是否有其他解决方案比我们的解决方案更适合我的情况?

其次、是否有任何计算器来计算 LM5168F 的变压器和其他侧组件值? "SNVR520"仅适用于非隔离式转换器,而"WEBENCHRegisteredDesigner"不允许为 lm5168选择隔离式输出。

 

期待很快收到您的回复、提前感谢。