请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3643 您好!
我的客户想要添加一个外部 P-MOS 来做 LED 开关。
您能帮助查看下面的原理图并提供建议吗?
我的客户也有一些问题、如下所示。
默认条件是 LED 灯由 LM3643控制正常工作、测试步骤如下。
步骤1: 仅关闭 Q2、LED 将亮起。
第2步: 再次打开 Q2。
执行步骤2后、LED 灯是否正常工作?
我们是否需要在步骤2后重置 I2C 设置? 或者担心 LM3643上的任何副作用(例如:H/W 复位、OVP 或其他)?
FLASH_LED+电压= 3V、ILED = 700mA