请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51551-Q1 团队成员
请问这两种规格在数据表中是什么意思? 这是否意味着在 100mA 灌电流时、SW 电压将比 VCC 电源电压低0.25V?
MOSFET 驱动器
高电平状态压降100 mA 灌电流0.25V
低状态压降100 mA 拉电流0.15V
艾琳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员
请问这两种规格在数据表中是什么意思? 这是否意味着在 100mA 灌电流时、SW 电压将比 VCC 电源电压低0.25V?
MOSFET 驱动器
高电平状态压降100 mA 灌电流0.25V
低状态压降100 mA 拉电流0.15V
艾琳