你(们)好
我们正在使用该器件。 提出一些问题。
1. EN 引脚上是否有内部下拉电阻器? 如果输入 EN 误处于未连接(悬空)状态、器件状态会是什么?
2.我们使用外部同步连接多个 TPSM63603 第7.3.7节提到(蓝色高光)" EN/SYNC 上升脉冲和下降脉冲的最短持续时间 必须大于同步信号保持时间 tSYNC_EDGE 100ns 并小于最小消隐时间 TB(4US, min)。
这是我的困惑:" EN/SYNC 上升脉冲和下降脉冲持续时间 "指上升/下降时间(例如、通常从10%到90%)、还是指高/低电平持续时间? 我想这是 后者。

3.我们是否可以在 SW 引脚上连接较小的 SMT 测试点、因为我们希望测量开关节点波形。

4.您能帮助我们回顾一下我们的设计吗?
我们使用800kHz 外部同步、两个 IC 可以通过将 U1的 PG 连接到 U2的 EN (R1617)来顺序启用、也可以通过共享网络"PWR_EN2_SHARE"(R1712)来同时启用
[已删除]
非常感谢!