This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:LED 驱动器电路

Guru**** 2390975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284415/tps61021a-led-driver-circuit

器件型号:TPS61021A

我想在由 AAA 电池供电的 LED 驱动器电路中使用 TPS61021A、并且想对该设置进行建模以进行优化。 我 开发的模型得出的结果与实际电路不一致。 我从制造商处下载了用于 LED 的 Spice 模型、并从 TI 代表处获得了 TPS61021A 模型。

是否有任何提示、或者是否有可以参考以获取类似内容的示例 PSpice 设置?

型号:

 

实际测量值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarrod、

    抱歉、我不明白 您为什么这样连接电路。 对于一个 LED 负载、升压电路的连接方式如下:

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始电路的设计人员遵循此处的 TI 白皮书(图11): AA 电池供电系统中的单 LED 驱动器(TI.com)

    您可以在上面看到、原始电路是构建和测量的、与仿真不一致。  无论最佳电路配置如何、我仍然担心数字为什么不是非常接近。

    下面是我在仿真您建议的电路时得到的结果。

    LED 阳极侧的电压似乎约为1.5V、小于 LED 的正向电压(数据表中的2-2.6V)。 通过 R3的电流也显示为负值。

    是否有任何基于这些新信息的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我将一根导线放置在 LED 上方、以便将其短路。 模拟您建议的电路后、得出的结果是合理的(使用10欧姆电阻器通过 LED 的80 mA)。 但是、当我尝试重新仿真原始电路时、会出现收敛错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarrod、

    收敛问题可能是由许多原因造成的,很难通过错误消息找出。

    我是否可以获得您的仿真模型文件以便我对其进行调试。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    附件是仿真文件。 看起来 模型现在正在收敛、但结果仍然与物理电路不一致。

    感谢您的观看。

    -Jarrod

    e2e.ti.com/.../TPS61021A-LED-Driver-Circuit.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarrod、

    PSpice 是一 款不区分大小写的软件。 1M 和1m 均表示1毫欧、而1MEG 则表示1兆欧。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样就解决了问题。 谢谢!