This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952电芯1电压异常

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284629/bq76952-bq76952-cell1-voltage-abnormal

器件型号:BQ76952

您好

开发出  适用于15系列的 BQ76952客户设计。 仅用于电压和温度采样、未使用其他功能。  

问题在于、当充电电流从10A 增加到高电流(80A)时、第一个电芯电压的采样值将从3300mV 变为2500mV、而其他电芯的电压采样值不变。

使用示波器捕获第一个电芯的电压值、未观察到压降。 捕捉 IIC 数据显示76952上传到主控件的电压为2500mV。

1.电压未经校准。 bq76952的采样误差本身不会太大。 最大15mV 不应该有任何影响。

2.他们使用 自己的设计板,而不是 EVM

3. 测量设计板上 VC0-VC0 VSS 之间的电压。 当80A 的电流通过 BAT-和 VSS 之间时、只会产生0.08V 的压降、这远不及0.5V 及以上的电压。 因此、它不应导致 VC1-VC0之间的采样值变小。 实际上、这种现象确实会发生。

查询如下:

1.当 VC0比 VSS 电压高0.5V 以上时、VC1-VC0之间进行低电压采样的根本原因是什么?

2. 除了 VC0比 VSS 电压高0.5V 这会导致 VC1采样值变小之外、还有什么其它的可能呢?

请帮助检查它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    器件是否处于睡眠模式?

    如果未使用电流检测功能、则器件可能处于睡眠模式、在这种情况下、这是数据表的第10.1.3节中讨论的记录行为。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max  

    客户不使用 电流检测、SRN/SRP 引脚短接并连接到 VSS 引脚。  

    该代码阻止 BQ76952进入睡眠模式。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    这听起来好像 VSS 增加到了0.5V 以上。 您是用示波器还是用万用表进行测量? 我建议使用示波器进行测量、以便万用表的测量集成不会滤除任何瞬变。  如果时间太短、即使是几毫秒的非常快的瞬变也可能导致电池1测量值下降。

    此致、

    马克斯·韦博肯