尊敬的团队:
在寻找太阳能电池板的电池充电解决方案时、我发现了 TI 的"BQ25756"解决方案。 我对此有几个疑问:
1.根据"BQ25756评估模块"的评估模块、输入电压范围为4.2V 至70V、输出为"55V" 、最大充电电流为10A。"和240W。
我们正在寻找的应用是
1.输入电压范围:从640 W 光伏面板输入4.2到80V
2.输出电压为56V (锂离子电池-磷酸铁锂电池),标称电压为48V/20A
如果您可以指导我们使用"BQ25756"解决方案进行此解决方案的兼容性检查。
谢谢。此
致、 R·阿鲁纳夫