This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:MPPT 仅用于太阳能?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280084/bq25756-mppt-just-for-solar

器件型号:BQ25756

您好!

我对 BQ25756的 MPPT 如何工作感到好奇?

如果它使用的是 P&O 算法、我的理解是它应该能够用于其他类型的能量收集装置。

TI 能否澄清这一点?

非常感谢

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheng、

    MPPT 会通过扫描 VAC_DPM 进行工作、充电器会 从 扫描中查找最大功率点。

    MPPT 应该用于 IV 曲线与太阳能电池板相似的任何类型的电源。 您还想到了其他什么能量收集来源?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我想使用 电磁发电机(电机)。

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheng、

    您是否知道发电机和整流器的开路电压和短路电流将是多少?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    它是采用1.31A 时的48V 电压。

    非常感谢、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheng、

    感谢您提供的信息。

    BQ25756应在48V 和1.31A 短路电流下工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦