请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79656-Q1 Thread 中讨论的其他器件:BQ79656EVM-021
大家好!
我使用的是 BQ79656EVM-021 和 BQ79600EVM-030 (桥评估板)
BQ79656EVM-021评估板与 采用菊花链协议的 BQ79600EVM-030相连
我想计算电池组的 SoC 和 SoH (运行状况和充电状态)、
请指导我如何计算 SoC 和 SoH。