This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259472ARPWR 使能和电源正常指示不工作。

Guru**** 2535110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285404/tps25947-tps259472arpwr-enable-and-power-good-not-working

器件型号:TPS25947

ARM_PWR_EN 和 ARM_PWR_PG 通过内部上拉电阻作为输出和输入连接到 STM32G070CB MCU。 启用或 PG 均无法正常工作。 IC 一直有效并且 PG 一直为高电平、即使当 VIN 为14V 时也是如此。

您有什么想法、请参阅下面的原理图?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavin:

    欢迎使用 E2E

    原理图看起来很好。

    您能否检查通电状态下的每个引脚电压并进行确认。 在多个器件和多个电路板上是相同的情况吗?

    Br、

    勒凯什