This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关于过流检测的恒定设置

Guru**** 2513845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284529/lm5069-about-constant-settings-for-overcurrent-detection

器件型号:LM5069

您好!

我想问您一个有关 LM5069-1的问题。
我在下面设置了过流检测常数。 此外、过流检测为3.8A。
RSNS=:18mΩ(变化0.5%)
R1= 39Ω(变化1%)
R2= 10Ω(变化1%)
数据表中列出了 RSNS 和 R2的选择条件、但没有为 R1编写任何参数。
选择 R1时是否有任何需要注意的点?
另外、如果您对我选择的常量有任何问题、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 数据表中的公式3计算 R1。