大家好、
以下是几个问题。
1. TPS62843x 是否支持2.2uH 电感器? 或者如数据表所述、它只能支持1uH。 如果它可以支持2.2uH、效率会提高吗?
2.如果 Vout 高于 Vin、即 Vout 有电源、TPS62843x 是否支持反向阻断? 我看到了一个区块、即 HS FET 的体二极管应该介于 Vout 和 Vin 之间、所以它无法阻断反向电流、对吧?
3.在数据表中、PWM 模式下只有输出电压直流精度、PFM 模式的精度是多少?
4.在数据表中、IQ 典型值为275nA、但最大值为1500nA、我的客户认为低于最大值1000nA 会更好、只是想在数据表中查看最大值的裕度有多大?
5.数据表显示从轻载到满载的纹波@ 0.7V、1.8V @ 0-满载的测试结果是否存在? 或者如果您手头有1.8V 的测试结果、请与我们分享。
谢谢。
BRS
假设