This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54628:TPS54628DDAR 内部 FET 体二极管问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54628, TPS54627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268977/tps54628-tps54628ddar-inter-fet-body-diode-question

器件型号:TPS54628
主题中讨论的其他器件: TPS54627

您好、先生、

市场上一些自供电 USB 集线器会导致电流反向流动、下面我们来看看 IC (TPS54628DDAR)规格对此的影响。

TPS54628DDAR (5V DC-DC 转换器)
包含高侧开关 FET 的体二极管特性的数据表

Br, Zong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、  

    感谢您在此处发布您的问题。  

    应尽可能避免反向电流、我不建议电流超过几 mA、否则可能会对器件造成长期损坏。 电流是否由于输出端的过压/预偏置情况而流动? 在什么条件下、它们会为我们的器件产生反向电流? 我能想到的唯一情况是、当 VOUT 较高时、VIN 和体二极管将开始导通、并可能在 VIN 处产生负电压。  该器件实现了输出放电、以防止出现这种情况。  可以通过添加防止使用二极管的 Sotkey 或二极管来解决一些问题、请参阅本应用手册中的第5节。  

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy151a/slyy151a.pdf?ts = 1693337974514&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    如果可能存在反向电流、TPS54628DDAR IC 是否存在任何风险?

    是否会损坏或烧毁? 它可以使用的最大电压和电流是多少?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    您能否详细阐述一下存在反向电流的条件? 如果这是在正常运行期间且输出正在调节、则该器件无法灌入电流、并可能导致损坏。 您需要一个可以灌入电流的器件、如 TPS54627、该器件是 TPS54628的 FPWM 对应器件。 但是、未指定负电流限制、并且可能也未实现此功能。

    如果 TPS54628在 VIN 不存在时将看到 VOUT、则反向电流流经 HSFET 体二极管、您需要确保反向电流小于该器件的 IOUT 额定值、在这种情况下为6A。 所有引脚电压电平应保持在数据表中指定的绝对最大额定值以下。   有关此类情况下的所有注意事项、请访问 www.ti.com/.../slyt689.pdf。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    是否有 TPS54628DDAR 引脚对引脚替换 IC 为"防止反向电流"?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    没有一个器件可以在正常运行期间阻止反向电流、但 FPWM 器件可以处理此灌电流、并且只要反向电流不会太高、就不会损坏。 但是、您可以将 TPS54628与输入电源和 VIN 引脚之间使用一个二极管、并防止反向电流。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    1. 如果在45°C 工作 ,最大反向电流是多少?  它也是6A 吗?  

    2. 如果反向电流损坏,IC 会发生什么情况? 烧毁、短路、开路?

    3. IC EN 拉低,最大反向电流是多少?  最大泄漏电流?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    这具体是关于 TPS54627吗? 我需要联系团队以了解 TPS54627是否具有负电流限制、但 TPS54628会损坏、因此您需要在输入端使用二极管来防止反向电流。 在这种情况下、以及在 EN=LOW 情况下、我可以尝试找出是烧毁短路还是开路。  

    您能否详细说明一下当 EN=LOW 时您的反向电流是否为? 在没有 VIN 或 VIN 时是否出现这种情况? 那么、就实际电压电平而言、VOUT 与 VIN 之间的关系是怎样的呢? 您能否提供详细信息?  

    谢谢。

    阿莫德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    是的、这尤其关于 TPS54627。

    您能否详细说明一下当 EN=LOW 时您的反向电流是否为?
    =>是

    在没有 VIN 或 VIN 时是否出现这种情况?
    =>无 VIN

    那么、就实际电压电平而言、VOUT 与 VIN 之间的关系是怎样的呢?
    =>
    VOUT:5.03V;输入电压:4.4V
    大约5秒后。
    VOUT:5.1V;4.6V  

    获得对以下问题的答复需要多长时间? 我需要先回复客户。

    1. 如果在45°C 工作 ,最大反向电流是多少?  它也是6A 吗?  

    2. 如果反向电流损坏,IC 会发生什么情况? 烧毁、短路、开路?

    3. IC EN 拉低, 最大反向电流是多少?  最大泄漏电流?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    当 EN 为低电平并且 Vin < Vout 时、HSFET 体二极管将在 TPS54628和 TPS54627上导通。 最大电流将是 IC 上体二极管损耗和结温限制的函数。 45°C 时、 最大反向电流=(150-45)/(0.7 * 43.5)~3.4A。 高于3.4A 时、将会超过 IC Tj 建议的限值、并且不建议超过此电流水平。

    谢谢。
    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢您的答复。

    如果反向电流损坏、IC 会发生什么情况? 烧毁、短路、开路?

    BR、Zong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    在 EN=LOW 期间、如果反向电流超过 I 指定的3.4A 最大限值、则会导致烧毁。 这是因为器件已禁用、因此热关断功能也将禁用、因此封装可能会发热并导致烧毁。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    无论直流/直流转换器是否工作、它能否承受6A 反向电流?

    如果直流/直流转换器正在工作、MOSFET 导通、并且有反向电流流入。 它是否仍能承受6A (可能是输出电压>输入电压)?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、  

    今天阿莫德已经离开了,所以我要把他赶走。  

    根据上面的 Amod 数学运算、任何超过~3.4A 的值都将损坏器件、因为将超出 TJ。  该器件的热关断速率为165C。 如果器件开启且结温高于该水平、器件将关断。 在关断期间、如果 VIN 小于 VOUT 且反向电流不断使器件升温、则会因热效应而出现损坏点。  

     

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tahar、

    损坏是否存在火灾或漏电的风险?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、  

    您说的漏电是什么意思?  

    我不是这样想的。"  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tahar、

    这意味着 会发生器件短路泄漏吗?
    Br、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    我们将在今天晚些时候对此作出回应,如果不是,然后星期一,因为阿莫德今天不在办公室。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、  

    是的、HSFET 体二极管将导通、工作方式几乎类似于与 VF 短路、电流将是体二极管和偏置 电压大小的函数。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tahar、

    这意味着当 IC 损坏时、输入电压几乎像是短路的输出电压?  

    IC 损坏时是否有电压输出(Vin/Vout 点)?  

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT .>VIN:EN=LO 时、HSFET 体二极管将导通。 除非通过体二极管的反向电流超过~3.4A、否则这种情况不应损坏 IC。 您可以为外壳重新创建条件、并 通过对器件进行热测量来确保外壳温度超过建议的最高值。

    在 TPS54628上、当 EN=HI 或器件处于运行状态时、任何类型的反向电流都很可能由于内部 FET 损坏而导致 IC 损坏。 因此、您需要确保在有源器件运行期间不会出现反向电流。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    以前的答案是6A。 3.4A 之间的差异是什么呢?

     正向电流 Imax=6A、 反向电流 Imax=3.4A 吗?

    另一个问题,如果系统工作

    TPS54628 EN=HI , Vin=5V , Vout=7V ,这将产生反向电流(低于3.4A /高于3.4A )。

    什么是 FET 反向电流 Imax?  这会损坏 TPS54628吗?

    以下描述是否正确?

    体二极管: 正向电流 Imax=3.4A (IC 反向电流)

    FET: 正向电流 Imax=6A、 反向电流=3.4A

    当 IC 反向电流超过3.4A 时 发生损坏、 Vin 是否使 Vout 短路? VIN 和 Vout 开路 Vout 无输出? VIN 和 Vout GND 短路?  

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以前的答案是6A。 3.4A 之间的差异是什么呢?

    [/报价]

    是的、HSFET 二极管可以承受的最大电流为6A、但会导致结温高于建议值。 电流限制为3.4A。

     正向电流 Imax=6A、 反向电流 Imax=3.4A 吗?

    [/报价]

    是的、正确。 仅当 IC 关闭或 EN=LO 时、这才适用。 当 EN=HI 或 IC 导通时、请勿在反向电流下使用 TPS54628。

    TPS54628 EN=HI , Vin=5V , Vout=7V ,这将产生反向电流(低于3.4A /高于3.4A )。

    [/报价]

    您能否提供您的应用详情以及这种情况何时发生?

    什么是 FET 反向电流 Imax?  这会损坏 TPS54628吗?

    [/报价]

    当 EN=HI 且 Vin < Vout 时、TPS54628无法维持任何负电流。 如上所述、它只能在 IC 关闭或 EN=LO 时维持反向电流。

    以下描述是否正确?

    体二极管: 正向电流 Imax=3.4A (IC 反向电流)

    FET: 正向电流 Imax=6A、 反向电流=3.4A

    当 IC 反向电流超过3.4A 时 发生损坏、 Vin 是否使 Vout 短路? VIN 和 Vout 开路 Vout 无输出? VIN 和 Vout GND 短路?  

    [/报价]

    是、请注意反向电流3.4A 仅在 EN=LO 时适用。 如果 EN=HI、TPS54628无法灌入电流、这会导致 FET 损坏。 VIN-SW 短路或 SW-GND 短路。

    谢谢。
    阿莫德

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    根据我们的测试、 当 EN=High 时存在反向电流。

    EN=1.8V;Vin=4.6~4.8V;SW (Vout)=5V

    是它的路径体二极管还是 EFT?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会通过 电源施加4.6V-4.8V 的输入电压?

    这里是否没有向 VIN 施加4.6V-4.8V 电源、并且您将其观察为 SW (VOUT)电压的函数?  

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    此处未向 VIN 施加4.6V-4.8V 电源、但有5V 电源输入 SW (Vout)。  

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    FB 电阻器专为什么 Vout 值而设计? 您是否观察了任何开关活动-检查 SW 节点波形。 在这种情况下、我建议在 VOUT 大于 VIN 的情况下、以 EN=LO 禁用 IC。 如果没有观察到任何开关活动、则 VIN 只是 VOUT 减去 HSFET 体二极管压降。

    谢谢。
    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    VOUT=5.05V

    第1步。 VDC_IN  电源输入,不带  VDC_5V  反向电压/电流

    VDC_IN=12.25V => EN=1.8V => SW=5.05V

    第2步。 插入 VDC_5V  反向电压/电流、 VDC_IN=12.25V 保持接通

    SW=5.12V => EN=1.8V =>  VDC_IN=12.25V

    第3步。 拔出 VDC_IN=12.25V、VDC_5V 反向电压/电流 保持接通

    SW=5.05V => EN=1.8V => VDC_IN=4.7V~4.85V 抖动

    目前、当 EN=High 时、反向电流似乎会流经体二极管。

    总之、 IC 反向电流(体二极管正向)=> Imax=3.4A。

    是否有 IC 反向电压保护?  示例: 反向时 OVP 电压=6.5V、OCP 电流=3.4A。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    是、如果没有开关活动并且 SW 为5V 且没有 VIN、则该压降会穿过 HSFET 体二极管。 OVP 功能仅在 VIN 存在且实现完全软启动后才激活。 此功能在大约1.7倍的软启动时间后启用、但由于在您的情况下没有开关活动、OVP 将不会处于活动状态。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    在步骤3中、我们是否可以使用 FW GPIO 控制 EN 引脚从高电平到低电平、 是否存在开关活动 VIN 并实现完全软启动?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    要实现软启动、需要同时存在 EN 和 VIN。 通常在 VIN < VOUT 的条件下、建议通过拉 EN=LO 来关闭 IC。 OVP 功能在此类时间内不会激活、您需要将 SW 上施加的 VOUT 控制在引脚的绝对最大额定值以下。 我建议根据您计划使用的确切条件对其进行测试。

    谢谢。

    阿莫德