This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:允许的最大电流估算值

Guru**** 1190020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101A-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284682/tps7h1101a-sp-maximum-allowable-current-estimation

器件型号:TPS7H1101A-SP

您好!

我的客户希望在以下条件下使用 TPS7H1101A-SP。

 - VIN=5V/VIN=1.5V/ VOUT 室温

可用的最大电流是多少? 他们如何计算?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    此器件能够提供3A 电流。

    在此输入和输出电压下、器件可能会变热。 为了将其保持在125C 的最大额定温度以下、他们应该使用 数据表中的热性能信息来计算预期工作温度、他们的器件预期功率以及最高预期环境温度。 不过、这只是一个估算值、因为安装器件的 PCB 会影响器件的散热量- PCB 设计中的差异将允许或多或少的热量累积。

    谢谢。

    莎拉