This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:通过应用自定义工具对 VBUS 欠压阈值进行编程

Guru**** 2586405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283728/tps65982-programming-vbus-undervoltage-threshold-via-application-customization-tool

器件型号:TPS65982

您好!

我正在尝试对设计中的 TPS65982进行 VBUS 欠压阈值电平编程。  

我将芯片配置为双角色端口、首选主机。 我的设置与笔记本电脑类似、因为我需要连接 USB-C 充电器来为系统中的电池充电、但我还需要支持 USB 记忆棒并为其他连接的设备充电。

但是、我的所有这些都可以正常工作、我的系统使用20V 充电器、如果意外连接5V 充电器、则会导致问题。 我希望能够将 VBUS 欠压阈值电平编程为~ 9V、以通过基本上忽略无效的充电器来避免这些问题、但是、我在 Application Customization Tool 中找不到此设置。

任何帮助都会被感激,提前感谢您!

此致、

杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息、突出显示的参数应该是可编程的、但我们看不到任何要设置的寄存器!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将研究这个问题、并在我获得更多信息后为您提供最新信息。 同时、您可以提供您的项目文件。  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCB_2D00_007_2D00_799_5B00_PORT_2D00_A_5D00_.pjt

    尊敬的 Christian:

    感谢您、请查看附加的项目文件。

    此致、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、您好!

    然而,我的系统使用20V 充电器,如果意外连接5V 充电器,则会导致问题

    现在出现了什么问题? 发生此问题时、您能否提供 PD 日志?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我无法访问任何日志。 它会干扰此电路板连接的系统、它本质上是笔记本电脑、这会导致系统以不受控制的方式断电、但使用20V 充电器会正确关闭。

    此致、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、您好!

    更多信息,突出显示的参数应该是可编程的,但我们看不到任何要设置的寄存器!

    我与一名团队成员交谈过、你提到的突出显示的参数与 PDO 合同中预期的 VBUS 有关。

    我们不能强制 PD 控制器忽略来自接入充电器的5V PDO 合约。

    我的团队成员提到、您可以在系统中使用一个 MCU 作为电源管理器件、以读取有效的 PDO 合约并 忽略5V PDO 合约、但 PD 控制器无法做到这一点。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢提供信息、很遗憾数据表中没有说明这一点。 感谢您深入了解它。

    此致、

    杰西卡