This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122ZA:支持高输入电压?

Guru**** 2546570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122ZA, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285362/lm5122za-high-input-voltage-support

器件型号:LM5122ZA
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5156

您好!

我知道 LM5122ZA 器件的最大输入电压为65Vdc。 但我想检查是否有办法增大输入升压转换器电压范围?

我们的升压电路输入电压范围为21Vdc 至134Vdc。 输出电压为72Vdc (最大负载电流为1.5A)。 是否可以在 CS+/-输入上使用电阻分压器、并通过齐纳二极管降低输入电压到输入电压? 这样我就可以实现更高的输入电压、而不会发生任何超出数据表输入电压的情况! 您是否对这种方法感到担忧? 或者有任何其他更好的方法来满足我们的输入电压要求?

非常感谢!

约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

     可以为 Vin 使用齐纳二极管;

    我想在 理论上只能使用 CSN/CSP 电阻分压器。 您需要非常好地匹配 电阻分压器、对吧?

    SW 还会看到134V、因此 LM5122ZA 无法直接驱动 MOSFET。

    由于负载电流为1.5A、因此您可以使用 LM5155或 LM5156选择非同步解决方案。 您只需要考虑 Vin。 您可以参阅 PMP30523

    此致、

    冯志