主题中讨论的其他器件:TPS62993-Q1、TPS62903-Q1
尊敬的 TI 团队:
我们收到了 TPS62903-Q1 EVM、并将其替换为 TPS62993-Q1 IC、因为这很常见。
我们使用 MODE/S-CONF 与11k (1MHz、自动 PWM)进行操作。
VOUT=1.8V
我们尝试了线性调节、并且在较低的负载(<1A)下、输出是适当的。 但当负载为2A 和3A 时、当输入电压达到~3V 时、输出开始出现波动。 为什么会发生这种情况、因为器件支持100%占空比运行。
此外、当输入为2.8V 时、输出变为0。
我附加了必要的波形。 请您就此问题提供反馈。
线路寄存器@ 3A: 
线路寄存器@2A: 
线路调节器@ 1A: 
问题放大图@ 3A 的器件: 
发出放大为@ 2A 的器件: