请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5009 您好、TI 支持团队
我们测量 SDA 上升时间和 SCL 上升时间。 这无法满足规范。
我想这个 LP5009规格是由400KHZ 定义的。 我们的 I2C 为100K、因此它将出现故障。
您是否具有 100kHz 的上升时间规格?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.