This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:LM5156-Q1升压转换器计算表出错。

Guru**** 2526190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284542/lm5156-q1-lm5156-q1-boost-converter-calculation-sheet-is-something-wrong

器件型号:LM5156-Q1

我的设计是 Vin=8~16、Vout=25、Iout=0.18、eff=90%、Fsw=440k 电流纹波=30%、采用 CCM 模式。

ILpk 的值为1.53。

IIN_max 是25*4.5/8/0.9=0.68,如果 ILpk 的值是1.53,则表示纹波电流 L 是0.85,所以纹波比是125%,但我的设置是30%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和纠错。

    IIN_max 是25*0.18/8/0.9=0.625,如果 ILpk 的值是1.53,则表示纹波电流 L 是0.905,所以纹波比是145%,但我的设置是30%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    您能否共享 计算表? 我在 计算表中填充了这些数据、ILpk 显示 0.67A、这应该是正确的。  

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道现在的问题在哪里、因为我没有设置 Ls 值。 纹波电流值不是根据建议值计算的、而是基于我设置的值。