This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2030:VIN 引脚的内部下拉以及从 VREF 到 VIN 的二极管的必要性

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: REF20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282445/ref2030-internal-pulldown-of-vin-pin-and-the-necessity-of-diode-from-vref-to-vin

器件型号:REF2030

1. VIN 引脚

在数据表中未看到 EN 引脚的内部电路、下拉或上拉。  

如有必要、还应添加外部电阻器?

2.将二极管从 VREF 连接到 VIN

当 VREF 上升到3V 后输入电压关闭(0V)时会发生什么情况?

是否有必要使用一个使 VREF 电荷流回 VIN 的二极管?

如果有人能回答、我将不胜感激。

此致、

M. Ogawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表未规定在 EN 引脚上需要一个外部电阻器。 该引脚应上拉为高电平或低电平、而不是悬空。

    2.从输出端到输入端不应有任何路径。 如果有任何基准结果不符的话、我会告诉您。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    1.我想知道 REF2030有内部上拉或下拉或者什么都没有。

    2.最小输入电压 VREF + 0.02最大值 在7.3建议工作条件下为5.5V。 从输出到输入的路径是必要的?

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.数据表未指定内部上拉或下拉、但我可以与您分享我的实验观察结果。 如果器件 EN 引脚被拉至接地、则器件变为禁用状态。 如果 EN 引脚随后与接地断开并保持悬空、则会使用预期的 VREF 值再次启用该器件。 通过观察 REF20器件的行为、似乎有一个内部上拉电阻。  

    2、我可以看看这个问题、但我首先有一些澄清问题:您的问题是反向电流保护吗? 在这种情况下、EN 引脚的状态是什么?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson

    谢谢你的答复。

    1.我了解 EN 引脚实际上有一个内部上拉电阻。

    2. EN 引脚连接到 VIN。 当 VIN 的电源停止时、VIN 变为低于 VREF、因为 VREF 具有比输入引脚更大的电容器。

    或者 上述情况不会发生,因为输入电压的下降方式与输出电压的下降方式相同?

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法保证一旦 VIN 引脚上强制的电源电压变为零、REF2030的 VIN 将保持与 VREF 的同一电平。 在这种情况下、当 VREF 上的电容器大于 VIN 上的电容器时、会有一段时间 VREF 的电压高于 VIN。 在这种情况下、我希望 您的解释"当 VIN 的电源停止时、VIN 变为低于 VREF "是正确的。

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的解释。 您认为使用一个二极管来形成从 VREF 到 VIN 的电流路径是否会更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 VREF 到 VIN 之间沿适当的方向放置一个二极管可能会有所帮助、如果正确操作、也可能是有益的。 我希望这有助于 REF2030免受反向电流影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的支持。