This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1EVM:TPS62993-Q1线性调整率问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903-Q1, TPS62993-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280698/tps62903-q1evm-tps62993-q1-line-regulation-issue

器件型号:TPS62903-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS62993-Q1、TPS62903-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们收到了 TPS62903-Q1 EVM、并将其替换为 TPS62993-Q1 IC、因为这很常见。

我们使用 MODE/S-CONF 与11k (1MHz、自动 PWM)进行操作。

VOUT=1.8V

我们尝试了线性调节、并且在较低的负载(<1A)下、输出是适当的。 但当负载为2A 和3A 时、当输入电压达到~3V 时、输出开始出现波动。 为什么会发生这种情况、因为器件支持100%占空比运行。  

此外、当输入为2.8V 时、输出变为0。

我附加了必要的波形。 请您就此问题提供反馈。

线路寄存器@ 3A:  

线路寄存器@2A:  

线路调节器@ 1A:  

问题放大图@ 3A 的器件:  

发出放大为@ 2A 的器件:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    此器件的 VIN UVLO 大约为2.8V。 我认为导 线也会 在您的电源和 EVM 之间造成一些压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    感谢您的反馈。

    但我想知道为什么在输出达到0之前会观察到一些振荡? 为什么没有实现平滑的切断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayur!

    我想是由周期性触发 UVLO 上升和下降阈值导致的、并导致器件重复启动和关断操作。 迟滞仅为130mV。

    BTW、我能否详细了解一下这个机会、如终端设备、输入电压来自何处、负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai 您好!

    感谢您的反馈。 我们的最大负载可为~1-2A。 我们的最小输入电压预计为4V、但在评估套件中执行线路调节、发现了这一点。 因此、我只是想进行交叉检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayur!

    感谢您的信息。 如有任何其他问题、请告知我们。

    输入是否来自电池?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai 您好!

    它具有来自主电池和备用电池的输入、器件都应支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!