请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256404 您好、E2E:
当我们使用 UCC256404的客户设计 OBC 的 LLC 时。
当我们启动产品时、PIN12的电压 有时可能会不稳定。
我们已经检查了 PIN12 电压,它 显示在下面的视频:
该 故障 仅在我们刚刚为产品通电时发生。
什么原因可能导致此故障? 或者、我们需要针对 PIN12电压配置哪些运行状态?
Br
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、BR:
控制器可能会在启动期间进入故障状态。 首先、您需要确定触发故障的信号。
您可以按照应用手册的第3节来调试该问题:
UCC25640x LLC 谐振控制器特性简介和开发指南(TI.com)
由于故障主要在启动期间发生、因此可能是 OCP。 您可以进行以下更改以避免启动期间的 OCP:
此致
马尼坎塔