主题中讨论的其他器件: EV2400
您好!
我们在一款产品中使用了 BQ28Z610电量监测计进行电池设计。 我们目前在高速模式(400kHz)下通过 I2C 与电量监测计进行通信时遇到问题。 我们能够使用我们的产品以100kHz 的频率正常通信。 我们 可以使用 EV2400评估模块在100KHz 和400KHz 下正常通信。 我们已使用 EV2400在 I2C 配置中设置 XL 位、但这样做似乎会导致在以400kHz 频率运行时、I2C 总线挂起于我们的产品设置。
您能提供指导吗? 我读到过几个人对此 IC 上的400kHz 模式有问题
谢谢。
罗伯特·怀特