This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:连接到 Jlink 时、SDA 引脚有时会下拉。

Guru**** 2520450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283480/bq76940-when-connect-to-jlink-the-sda-pin-will-get-pulled-down-sometimes

器件型号:BQ76940

E2E 您好:

客户正在使用 BQ7694003设计新产品。

目前、仿真测试是在由15节电池提供20V 电压的情况下进行的。

  当 Jlink 重新烧录程序或拔下 Jlink 线时、BQ7694003将下拉 SDA 引脚(概率)。

我们仍然不知道为什么会发生这种情况。

 `s 尝试让 MCU 强制上拉以释放总线、但它仍然无法正常工作。

我们尝试使 MCU 重新初始化 BQ76940 TS1引导、但无法恢复。

在我们关闭 BQ76940的电源并再次为其加电之前、SDA 的电平可以再次正确。

您能帮助  找出 导致该问题的原因吗?

谢谢

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    如果 SDA 卡在低电平、MCU 应发送9个时钟信号 、以便从器件释放总线。

    我会检查 I2C 信号中是否有噪声、以确保一切正常。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙