This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-DEVICE-FW:R2和 R3固件的数据闪存摘要表

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283184/bq78350-device-fw-data-flash-summary-table-for-the-r2-and-r3-firmware

器件型号:BQ78350-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1ABQSTUDIO

您好!

文档"BQ78350-R1A 技术参考"指示电芯平衡阈值的地址为0x460D。 不过、我们对 R2固件的测试表明、地址已更改为0x4640、对于 R3固件、我们发现地址为0x4634。 您能否提供 R2和 R3固件的数据闪存摘要表?  

我们的 MCU 从数据闪存汇总表中读取这些值、我们需要确保从正确的地址读取这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    技术参考手册没有升级的内存寻址。

    如果您可以访问 BQStudio、则应该能够通过依次转到"Window"->"Preferences"->"All Global Settings"->"Show Advacnced Views"->"Apply"->"Ok"来查看正确的寻址。

    然后导航到"Data Memory"、它应该会显示每个寄存器的地址。

    此致、
    何塞·库索