This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:在低 VIN 条件下、负载能力会降低。

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282312/lmr43620-q1-at-low-vin-the-load-capacity-is-reduced

器件型号:LMR43620-Q1

嗨、团队,

客户已使用 LMR43620MSC5RPERQ1进行测试、发现:
当 UBATT=6.8V 时、负载只能达到1A。
UBatt=12V、负载可以达到2A。

请告诉我、当输入电压很低时、为什么负载能力不强? 它是否符合预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    器件的工作电压和开关频率是多少?  

    您还能否提供原理图?

    此致、
    卡罗尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压:5V、FSW:2.2MHz。

    原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您提供这些信息。  

    您能否(1)在尝试在1A 负载下以6.8Vin 操作器件时测量输入电流、(2)验证设置的输入电源电流限制是多少?  

     当器件以低 Vin 负载运行时、输入电源可能会受到电流限制。  

    此致、
    卡罗尔