This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628503-Q1:关于 PSRR

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628503-Q1, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279918/tps628503-q1-about-psrr

器件型号:TPS628503-Q1
主题中讨论的其他器件: AWR6843

大家好、

是否具有 f = 10kHz 至 f = 20 MHz 的 PSRR 值?

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shoji、

    让我检查一下并尽快返回给您。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    好的。 感谢您的支持。

    下面是目标 PSRR。

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shoji、

    不幸的是、我们没有 PSRR 的测量数据。 开关转换器通常具有高 PSRR。

    数据表中未指定该数据、因为该数据也取决于 BOM、例如输出端的电感器和电容器。  

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    我懂了。 但是 PMIC 团队符合规格(PMIC 需要一些外部组件、如输入/输出电容器)。 区别是什么? 这是因为 MVB 未达到噪声规格 EE 要求、例如雷达应用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shoji、

    我不是对 PMIC 发表评论的合适人选。 我会建议您向 PMIC 团队核实。 但它取决于设计、它在单个裸片上集成了多个电源轨和设计电路、但您需要其余外部组件。  

    TPS628503-Q1已成功用于 雷达应用、如果您不知道、我们提供的参考设计是 AWR6843/IWR6432。

     

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    我懂了。 感谢您的支持。

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shoji、

    不用客气。

    谢谢。

    法尔海恩