电池在系统中停留大约一个月以测试泄漏、CUV 和 DFET PF 都是触发器。 但我们发现 Battery Management Studio 无法读取数据存储器中的 DFETF 或 CFETF 位、而是在同一位置显示 DFW 和 IFC 位。
然后、我们尝试清除 PF 状态、发现 DFET 和 CFET 都运行良好、电流校准良好、休息期间无偏移。
P.S. DFETF 阈值为-5mA、持续5s。


有2个问题。
1.寄存器页和数据存储器页之间出现不一致的情况、该 DFETF 函数是否正常工作?
2.我们发现在这个 NG 采样的静置期间没有电流,并且重复100次 CUV 仍然没有 PF 被触发,那么是否还有其他可能触发 DFETF 的情况?
谢谢。
e2e.ti.com/.../18650_5F00_2S1P_5F00_3300mAh_5F00_ID2112.gg.csv