This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关于 SENSE 引脚对过流检测的影响

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283587/lm5069-about-the-effect-of-sense-pin-on-overcurrent-detection

器件型号:LM5069

您好!

我想问您一个有关 LM5069-1的问题。
我在下面设置了过流检测常数。
RSNS=:18mΩ(变化0.5%)
R1= 47Ω(变化1%)
R2= 10Ω(变化1%)
但是、数据表指出23uA 电流流过 SENSE 引脚、导致 R2产生偏移。
这个23uA 的影响应该如何反映在等式(3)中的 Rsns、eff 内?
请告诉我反映这一点的计算公式。
此外、23uA 是典型值、但有任何有关最小值和最大值的信息吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    23uA 的电流会导致 R2上230uA (=0.23mV)的电流下降。  电流限制阈值电压 VCL 为55mV。 因此、0.23mV 的压降仅会导致0.4%的精度对 电流限制阈值 的影响、这可以忽略不计。  

    此致、

    勒凯什