This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:关于具有调光和闪烁功能的 LED 驱动器的建议

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283488/tps92515-suggestions-on-led-driver-with-dimming-and-blinking-features

器件型号:TPS92515

您好、专家!

我们正在设计一种用于控制 LED 亮度和闪烁频率的电路。 默认情况下、亮度控制包含大部分芯片、但我们搜索的任何芯片都无法控制闪烁频率。

我们希望 LED 以不同的亮度级别从1Hz 闪烁至200Hz。 您能否推荐适合此要求的器件? 或多个器件的组合来满足此要求也很有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您可以在应用中使用 tps92515。  

    您可以考虑采用并联 FET 调光解决方案(请参阅8.3.4)、通过控制 PWM 频率和占空比来调整亮度水平。  

    此致、  

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、COFF 时间可调至230uS 的最大范围。 我们的应用要求 LED 以1Hz 到200Hz 的频率闪烁。

    在同一电路中还有一个微控制器、因此我们也可以由此提供信号。 我们缺少连接部分和使 LED 闪烁的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COFF 时间用于定义每个开关周期的关断时间、它与分流 PWM 调光不同。 您可以将并联 PWM 设置为1Hz 到200Hz、而降压转换器则使用更高的频率。 如图15所示、PWM 调光信号与开关频率不同。