This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656EVM-021:BQ79656EVM-021

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282959/bq79656evm-021-bq79656evm-021

器件型号:BQ79656EVM-021
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

你好

我有一块使用 USBABY 连接到 BQAutoeval 1.0.4的 Bq79656评估板。 它在工作以前没有任何问题是不被唤醒。 电池端子上的电压为22V、GUI 上显示硬件已连接。 跳线14和16已连接。  如何唤醒评估板恢复提供任何帮助。 我尝试了下电上电、然后重新打开评估板、并尝试唤醒、但没有成功。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GEB:

    器件以前工作过、之后又停止工作。 这是非常奇怪的。 这可能需要一些物理调试。 很好的做法是、您执行了下电上电并重新启动 GUI。

    1) 1)首先要做的是取一个探针、看看您是否可以沿 USB2ANY 信号一直跟踪到芯片。

    2) 2)如果您有另一个 EVM 可以用作基础、则可以尝试使用 VIF 通信唤醒此器件。

    3) 3)您在 EVM 工作后是否对其进行了任何更改? 是否对跳线或 USB2ANY 进行了任何更改?

    4) 4)是否向 EVM 施加了可能会损坏其正常运行的高电压?

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Silic,板是工作回来,我所做的就是移除电源,等待一段时间,关闭 Bqautoeval 和重新连接重新打开软件,然后唤醒和自动寻址。