请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 您好!
我正在开发的一款产品上、我使用了 TPS259470LRPWR 作为负载开关。 由于固件中的一个错误、在打开开关时、实际上可以非常快速地切换 EN/UVLO 引脚。
我发现在这大约0.5秒后、器件会没有响应、并且无论 EN/UVLO 引脚上的电平如何、都将保持开启状态、直到断电。
这对我来说不再是个问题、因为我已经修复了固件中的错误、但我认为应该与我分享、以防其他人遇到同样的问题。
谢谢。