请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74720-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5051
您好!
我正在寻找理想的二极管 IC。 最常见的类型是将其置于电路的热侧、但这次我们考虑将其置于返回侧(负侧)。 电路的额定电压为-52~55 V 和-20A。

返回侧(负侧)是否可插入任何理想的二极管 IC?
谢谢。
科诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找理想的二极管 IC。 最常见的类型是将其置于电路的热侧、但这次我们考虑将其置于返回侧(负侧)。 电路的额定电压为-52~55 V 和-20A。

返回侧(负侧)是否可插入任何理想的二极管 IC?
谢谢。
科诺
尊敬的 Conor:
您可以考虑使用 LM5051低侧 OR-ing FET 控制器