This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 NTC 精度

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283067/bq76952-bq76952-ntc-accuracy

器件型号:BQ76952

您好

根据 NTC 的 RTC 电阻表、模型参数的最大温度误差大于2°C。

在将模型参数实际写入 AFE 中时、测得的最大误差大于2°C。 使用微控制器进行采样时、温度误差可能约为0.5°C。

e2e.ti.com/.../NTC.rar

正常吗?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    看看您发送的数据、这似乎很正常。 多项式从来都不完美、由于外部因素、温度测量始终有一点不准确。 通过按照 BQ769x2校准和 OTP 编程指南

    此致、

    马克斯·韦博肯