This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641中没有芯片使能引脚、如何通过 MCU 引脚启用或禁用 TPS92641?

Guru**** 2621745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TIDA-080008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279609/tps92641-there-is-no-chip-enable-pin-in-tps92641-how-to-enable-or-disable-tps92641-by-a-pin-of-mcu

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: TIDA-080008

尊敬的先生:

就像这个问题、请给出一些建议!

此致。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在器件正常运行期间、保持 UDIM 引脚低于"V_UDIM-LP"的时间超过"T_UDIM-DET"将禁用 TPS92641。

    当 TPS92641被禁用后、保持 UDIM 引脚高于"V_TH-UDIM"会启用器件。

     对于这些参数、您可以参阅数据表中的第6.5节"电气特性"。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    事实上我想用30Hz PWM 信号(50%占空比)来驱动 UDIM、得到30Hz 闪光、UDIM 或 SDIM 信号是否可以用于此目的?

    此致。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果需要短暂的电流上升/下降时间、我建议使用带有分流 FET 的 SDIM 来实现这一点。

    否则、您可以考虑使用 UDIM。 但大约1000ms/30 * 50%= 16.67ms 的关断时间可能会禁用 IC、之后 IC 可能需要一些时间来启动、这会导致电流上升时间变慢。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven W ü,

    设计指南:TIDA-080008显示 LED 驱动器参考设计中提供了用于设计参数的 EXCELtools、您能为我分享这一 Excel 工具吗?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、此计算工具不是由我们的团队完成的、我们无法提供。 如果需要、我可以提供原理图审阅。

    此致、

    周老师