This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020507:与外部 LVCMOS 时钟同步

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP020507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283056/dcp020507-sync-with-an-external-lvcmos-clock

器件型号:DCP020507

应用手册" DCP01/02、DCR01/02和 DCV01系列直流/直流转换器的外部同步"中提到、要从外部与时钟同步、我们需要通过基于 BJT 的电路连接外部信号(图 下面的内容)。

我有一个频率为819.2KHz、频率为3.3Vpp 的 LVCMOS 时钟、我想知道我是否可以将这个信号直接连接到 SYNC 引脚、或者我应该通过电阻分压器来连接它、以便将 Vpp 降低到建议的3Vpp、如应用中所述。 注意?  

或者我是否需要遵循这个基于 BJT 的驱动程序的惯例。

P.S.我将使用单个 DCP020507器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    直接来自时钟的3.3Vpp 信号对于使一个器件同步到外部时钟应该是可以的。

    此致、