Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

我已查看 TPS2663数据表和应用报告 SLVA811A 使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用功能。
我想知道如何为电子保险丝2设置 OVP 阈值。 应用报告只指出"必须注意的是、不会由于从 DVDT 到 OVP 的源极跟随器配置而牺牲次级电子保险丝 OVP 功能。" 但它不会说明从何处获取 OVP 阈值。 使用100k 下拉电阻(R5)时、OVP 电压似乎只是接地、无法确定 VIN2是否超过所需阈值。
如果我们相对于接地端和 n 通道 MOSFET 的源极将 OVP 引脚连接到 R3、并移除 R5、该怎么办? 正常条件下、R3上的最大电压为1.2V。 即使是辅助电源的电源超过过压限值、也会在 R3相对于接地的位置看到左右的电压。 当主电源的 dVdt 控制 MOSFET 时、最大电压将为4.x、并且会关闭辅助电源。 R3的电压电平将为4.x、对吧?
我的想法有什么问题吗?