This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:有关充电/放电时液位测量问题的查询

Guru**** 2587285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279361/bq27220-inquiries-regarding-level-measurement-problems-when-charging-discharging

器件型号:BQ27220

大家好、TI 支持团队

我们收到了客户的以下查询。

应用:狗保健设备

适用产品:BQ27220

[问题]

1.充电时蓄电池电量不正确

2.放电时电池电量不准确

3.电池电压的测量是准确的。

4.在放电时重新启动时,电池电量(%)不会保持不变,且显示较低。

5、放电时~的流耗测量值比万用表的流耗高2 μ A 3mA。

请分享您的个人电子邮件地址、我们会将电路图和测量数据发送给您。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27220使用库仑计数。 监测计的电流测量精度非常重要。 请完成 https://www.ti.com/lit/ug/sluubf5/sluubf5.pdf 中所述的校准步骤、 3.3.

    重新启动系统时、请勿配置电量监测计。 监测计应始终与电池连接、并且仅在监测计本身下电上电后才需要进行配置、这种配置只在更换电池时才会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还有一个有关电量监测计配置的问题。

    当电池完全放电时、我应该配置电池电量监测计吗?

    您能告诉我什么情况导致监测计丢失自己的数据吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 BAT 降至 UVLOIT-以下时、电量监测计将丢失 RAM 内容。