This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426配置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27426, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278225/bq27426-bq27426-configuration

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM、、 BQ27Z561

您好!

以下是我的电池规格、

锂离子 INR18650 M36T 12.50Wh 规格
标称能量 12.50Wh
最低能耗 12.10Wh
标称电压 3.63伏
标准充电电流 1000mA (0.3 C)
充电终止电压 4.2V
电荷截止电流 50mA
最大值 充电电流 0-24C 时为1000mA (0.3C)、24-50C 时为2330mA (0.7C)
最大值 放电电流 5000mA

我怀疑在配置电池电量监测计时我必须做些什么。 比如、我必须配置哪些寄存器来设置电池电压和电池容量。 那么我怎么能做到呢?  

设置这些  命令后、我可以通过 I2C 提供标准命令 、然后我可以获取电池状态信息?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一步是确保您的电池化学  成分兼容 TRM 和其他文档中的某种化学成分。 下方的 Se。 您可以通过查看特性或使用 GPCCHEM 该工具将告诉您我们数据库中的哪些化学成分 ID 与您所使用的电池化学成分更相似。 我建议使用该工具。



    请参阅 快速入门指南了解基本参数配置。 匹配单元格之后。 需要学习周期。

    Unknown 说:
    设置这些  命令后、我可以通过 I2C 提供标准命令 、并能获得电池状态信息?   [/报价]

    正确、但监测计需要首先了解电池单元。 确保您首先完成学习循环。 请参阅此 通信应用手册。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我的疑问:

    1.我们 电池的最大充电电压为4.2V。 因此、我可以使用1202 chemID、对吧?

    2.学习周期是什么意思?

    3.我们测量仪表的 I2C 将连接到 FPGA。 在数据表中、我了解到我们必须通过 I2C 配置电量监测计。  大多数情况下、我必须配置 (1) Design Capacity、(2) Design Energy、(3) Terminate Voltage 和(4) Taper Rate 值电池。 是这样吗?

    4.最后、我们是否可以在不使用 bqstudio 软件的情况下进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1-为了兼容两种电池化学物质、需要考虑的规格更多、而不仅仅是最大充电电压。 我们数据库中的每个化学 ID 都有一个唯一的 OCV 表。 我建议为 chemID 1202获取确切的电池、或者使用 GPCCHEM 工具将您使用的电池与我们的数据库之一进行匹配。



    2-请参阅此入门指南 Bq 产品,它描述了学习周期。

     所需的电量监测参数如中所述 第2部分 本应用手册的说明

    4-您无需 bqStudio 软件即可配置器件。 软件的使用更容易。 对进行了有关 监测计通信 应用手册。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我知道 、 该 电量监测计是一种 ROM 电量监测计、它具有无法更改的预编程化学成分 ID。 是真的吗?

    如果为真、是否有办法可以将此监测计与电池配合使用、或者必须更改监测计 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    正确、ROM 监测计配备数据表中所述的预定义 ChemID。  

    您有两种选择:

    1-获得我之前的回复中定义为 chemID = 1202的相同电池化学物质。
    2-购买闪存测量仪表。 闪存电量监测计支持任何化学物质编程。 我建议 BQ27z561-R2无保护和保护 BQ27z746 电池组侧电量监测计。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    1.我需要澄清一下,基本而言化学 ID 会定义什么?

    2.我之所以选择这种电量监测计、是因为之前提到过此 IC 可支持4.2V 电池、因为已经提供了4.2V 的预编程电压。 他们没有提及化学 ID 和所有信息。

    3.我经历了   BQ27z561-R2 和  BQ27z746  数据表及其引脚功能与 BQ27426稍有不同。 是否有任何 与 BQ27426类似的闪存测量仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akilarasan:

    1- ChemID 定义在低温、室温和高温下电池的 OCV 和内部电阻。 监测计使用此信息来运行容量预测。

    2-"4.2V 预编程配置文件可用"本质上是预编程的化学配置文件。 例如、1202 ID 具有最高的 OCV 电压4.2V。 这并不意味着您可以使用任何4.2伏电池。 您将需要获得我提供的图片中列出的相同单元格、或者使用 GPCCHEM 工具在数据库中找到最匹配的单元格、然后我们可以查看它是否与 ChemID 1202兼容。 本质上、我们需要了解 OCV 曲线兼容性。



    没有这样的器件与 BQ27426引脚对引脚兼容。 BQ27z561是适用于1S 器件的闪存监测计选项、这并不意味着它们将共享相同的引脚。 它们是不同的器件。

    此致、
    何塞·库索