This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:Webench 效率图中的误差

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51581
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282577/lm51581-error-in-webench-efficiency-plot

器件型号:LM51581

大家好、对于 LM51581升压器件、5V 输出的效率图显示出比6V 时更高的效率(随附了 webench 报告中的图形)。  我认为 webench 中存在一个 LM51581器件建模错误。  请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请注意、 LDO 损耗导致效率遵循这种类型的趋势。

    由于 LDO 损耗 与 Vin 成正比、因此对于如此低的电流、它们占主导地位。

    不过、增加 Iout 会为我们带来预期的结果、PFA 就是下面的一个示例。

    希望这可以解答您的疑问、如有任何进一步的问题、请随时与我们联系。  

    谢谢!

    此致、  
    萨特瑞什·A·G