主题中讨论的其他器件: LM5146、 LM5145
尊敬的专家
我们的设计输入20V Vdc 形成了交流到直流适配器,并在交流到直流电路板中嵌入 LM25145 ,输出12V,峰值15A。 现在客户发现他们无法正常启动. 我们检查 SS/TRK 引脚和 FB 引脚中的一些噪声输入。 然后将 C602在 SS/TRK 引脚上取下,将 R614&C610在 FB 引脚上, LM25145就可以正常启动。
下面是 sch, AC-DC 输出具有相同的电源 GND 与 LM25145输入,但客户 AGND 连接 PGND 没有隔离.
客户将重新设计 AGND & PGND ,1.您能给我们更多关于 PCB & Sch 的建议吗?

2、FB 引脚也有一些1.4V 的噪声,但如果我们把 R614&C610在 FB 引脚 关闭时,噪声将会消失,你可能会提示一个值 R614&C610 ,现在是 100Ω& 100pF。

3.输出电压电容 ESR 是否存在? 我们如何选择合适的 ESR 输出电容器?
4.相位裕度是否应该与0点交叉?