请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R2 您好!
我们 在电路板中使用了 BQ27Z561-R2。 我的电池容量为45g 3000 mA、其中两个将并联。 因此、总容量是6000 mA 十六进制
那么我的负载将需要4A 电流。
建议的检测电阻值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们 在电路板中使用了 BQ27Z561-R2。 我的电池容量为45g 3000 mA、其中两个将并联。 因此、总容量是6000 mA 十六进制
那么我的负载将需要4A 电流。
建议的检测电阻值是多少?
您好 Akilarasan、
请参阅以下屏幕截图、该截图取自 BQ27Z561-R2数据表 。

此致、
Jonny.