This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:适用于磷酸铁锂电池的 BMS

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279515/bq77915-bms-for-lifepo4-battery

器件型号:BQ77915

您好、TI 团队:

我们计划构建采用 LiFePO4电池的电池组。

蓄电池标称电压12.8V、6A   

BMS 应具有以下功能。

  1. 电池均衡
  2. 过压保护
  3. 欠压保护
  4. 过流保护
  5. 温度保护

我已经确定了器件型号:适用于应用的 BQ7791514PWR。

但目前、该器件无法在线购买。 (Mouser / DigiKey 中无库存)

在这方面、我们需要以下支持。

  1. 您能安排评估套件吗?
  2. BQ7791514PWR 样片
  3. 用于设计审查的 FAE。
  4. 为我们的应用建议合适的部件(我们计划构建独立的解决方案、而不使用微控制器)。

 期待 TI 的支持。

此致、

R·K·苏特拉伊

高级工程师(电子产品)

HBT Engineering Private Limited,

Olympia Tech Park、7楼、Fortius Block、

Guindy, Chennai–600032

手机:+91-9176849933

Ravi.Sutrai@hbt-group.com

www.hbt-group.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、  

    营销团队将很快与您联系。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然谢谢您、

    我将通过电子邮件联系: Ravi.Sutrai@hbt-group.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    已经超过了一个星期。 没有收到 TI 关于我的请求的任何通信。

    此致、

    -Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、  

    很抱歉耽误了时间,由于最近几天的年度研讨会,我们现在才重新上任。

    由于此处没有技术咨询、因此最好跟进我们已处理的电子邮件主题。 如果您有任何疑问需要我们的应用团队的技术支持、请打开一个包含您的问题的新主题。 对于业务相关主题、我们可以继续通过电子邮件进行跟进。  

    感谢您的理解。  

    此致!  

    -Luis Torres