This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79656-Q1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79656-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281155/bq79616-q1-bq79656-q1

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79656-Q1BQ79616

您好  

我们将使用 BQ79656-Q1作为基础器件、随后使用六个 BQ79616-Q1 IC。

我们正在对七个平衡 IC 测试平衡特性。

我们在所有通道上以5秒的占空比将其保持在自动平衡模式。

我们发现、每个平衡器 IC 中消耗的电流都不同。

分享以下模式的图像:

平衡器1 -一个通道上的电流

平衡器2 -一个通道上的电流

平衡器3 -一个通道上的电流

平衡器4 -一个通道上的电流

平衡器5 -一个通道上的电流

我们怀疑为什么不同平衡器上的模式不同?

我们将仅在基础器件中获得适当的电流、而不会在其他器件上获得适当的电流?

您能指导我们如何解决此问题吗?

谢谢

Ramchandra Bhosale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramchandra:

    BQ79656和 BQ79616的电池平衡设计完全相同。 这似乎是 PCB 设计中的差异。 您是否可以检查或发送电池平衡电路设计、以查看您的656电池平衡电路和您的616电池平衡电路之间是否存在任何差异?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们已检查了原理图。 BQ79656和 BQ79616的电路完全相同。 我们认为平衡器 IC 之间的占空比必须存在一些时序差异。 但是,我们意识到这种差别。 如果您知道答案、敬请告知。

    谢谢

    Ramchandra Bhosale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramchandra:

    为了缩小616上的问题范围、您是否能够在5s 占空比下显示手动平衡一个 CBFET 的电流?  您还能否展示以5秒占空比启用两个相邻 CBFET 的电流?

    此致、

    大卫