This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219EVM-SKT:连接时出现错误消息

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS65219EVM-SKT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282443/tps65219evm-skt-error-message-at-connection

器件型号:TPS65219EVM-SKT
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

启动 EVM 时出现连接错误。

错误消息为"已连接到 USB2ANY 控制器、但未能连接到 I2C @0x30上的 TPS65219x "。

过程如下所示。

1.将 IC 放在插座上

2.连接 USB 并打开电源

3.重试

您能指导如何解决这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您能否分享 TPS65219EVM-SKT 的图片以便我可以查看跳线设置?

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diaz、

    重新安装即可解决问题。

    感谢您的支持